主题中讨论的其他部件: DRV8835, DRV8837, DRV8838, DRV8850, DRV8872-Q1, DRV8837C, DRV8872, DRV8833C, DRV8833, DRV8848, DRV8312
您好,
我是电机控制电路的新客户,我正在为电源限制蓄电池操作的应用寻找低压电机驱动器。 我在 slyb165i.pdf上查看了选择器指南,但我不确定如何根据下面的要求选择一个。 这里的一些提示对我很有帮助
以下是要求。
-在输出连接器上一次只能控制一个直流电刷电动机(额定4-5V)或伺服电动机SG90 (额定5V)
-需要精确的轴位置控制
-它将由两节CR2032电池供电
-有一个SoC能够进行PWM或PH/EN控制
-当电机不使用时,仍将连接蓄电池,因此不会消耗任何电源(理想情况下)
-当电机轴位置因物理锁定条件而停转时,控制器应生成SOC/CPU中断(3.3V水平)。
DRV8832似乎接近我的要求,但没有电机轴锁定位置
PL建议伺服或直流电动机是否可以从同一DRV设备/电路(一次一个)进行控制
如何从SOC/CPU检测电机停止运转
如何在不同的蓄电池电量水平下保持轴的所需角度?
提前感谢您的参与