This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:我的交流模式有问题。

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654061/drv2700evm-hv500-i-have-problems-with-ac-mode

部件号:DRV2700EVM-HV500

你好。 我是姜永利。

我是  韩国明知大学的研究生。

我想在我的研究中使用'RV2700EVM-HV500'来控制电压。

当我将该套件与TI主页下载的EVM控制软件一起使用时, 直流模式的输出电压得到了良好的控制。

但是,交流模式下的输出电压幅度不受控制, 电压信号如 下图所示。

(电压的频率和占空比控制良好。)

请帮助我控制交流模式下的输出电压大小。

实验的条件。

  :窗口7.

  :电源为USB

 

感谢您的阅读。

姜永利(kolj9111@gmail.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,姜永利,

    欢迎使用e2e。
    如DRV2700-HV500用户指南第3节和第5节中所述,交流模式设置了低PWM频率(低于1kHz),在这种情况下,输出将尝试在输入PWM信号后为方波。 因此,工作周期的频率受到控制,并直接反映在输出上。 幅度为输出信号的RMS值。
    在直流模式下,PWM设置为高PWM频率(高于20kHz),在这种情况下,输入滤波器使PWM看起来像DC。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器