请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700EVM-HV500 你好。 我是姜永利。
我是 韩国明知大学的研究生。
我想在我的研究中使用'RV2700EVM-HV500'来控制电压。
当我将该套件与TI主页下载的EVM控制软件一起使用时, 直流模式的输出电压得到了良好的控制。
但是,交流模式下的输出电压幅度不受控制, 电压信号如 下图所示。
(电压的频率和占空比控制良好。)
请帮助我控制交流模式下的输出电压大小。
实验的条件。
:窗口7.
:电源为USB
感谢您的阅读。
姜永利(kolj9111@gmail.com)