This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:电机电流不稳定

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653177/drv8884-motor-current-not-stable

部件号:DRV8884
主题中讨论的其他部件: DRV8880

DRV8884用于驱动步进电机。 设计参数包括:

1.RREF = 562K

TRQ = 1.

3.衰变=与DVDD相关(慢衰变)

4.我们在设计中同时使用1/4和1/2步进模式和两个PWM频率- 400Hz和800Hz。

理论上,通过使用562k RREF电阻,电动机运行时应产生53mA的最大电流(37.7mA RMS)。

测量时,最大电流似乎接近此- 60mA (562k电阻器,DRV8884和探针中可能存在一些错误。)

但是,相同电机但不同硬件板的电机电流测量数据显示大于10 % 变化。 您能否建议如何使输出电流更稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接30块板上测量的电流。

    e2e.ti.com/.../Motor-drive-current.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uhtis,

    您能否提供最小和最大板通过绕组的电流的范围捕获?

    是否已尝试将衰减模式设置为混合30 % /混合30 % ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    测试在客户现场完成,我要求分享波形。  

    关于衰减模式,设置为慢速衰减。 衰减引脚在设计上与3.3V相连,我们没有尝试任何其他选项。  

    同时,哪些因素会影响输出电流稳定性?

    此致,

    使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    请参阅随附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么DRV8884的驱动电流不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以确认TRQ针脚设置为1? 如果TRQ=1,则电流应设置为26.5mA。

    在53mA下工作时,这类似于在1A的5 % 电流下工作。 请注意当前跳闸精度(IRREF = 1.0A,10 % 至20 % 电流设置)。 在这种低电流水平下,为+/- 25 %。

    假设TRQ引脚设置为0而不是1,有几个选项可供尝试。

    1)将RREF电阻器更改为281k,并将扭矩设置更改为1。 这将使空白时间减少到1us,并可能有所帮助。
    2)考虑使用具有外部感应电阻器的不同器件(如DRV8880)来提高比较器的电压。 具有2.37V VREF,6.8 欧姆感应电阻器和TRQ设置11的DRV8880将增加比较器的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我忘了提到实际RMS电流通常会小于计算出的RMS电流。

    这是因为当电流到达跳闸点时,电流调节开始。 电流开始衰减,因此每一步的平均电流小于所需的电流。

    为了补偿这种情况,可以增加满刻度电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但是,即使我们增加全刻度电流,它也可能因板而异。 您是否有任何建议使所有主板中的驱动电流保持稳定?

    此致,

    耳炎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确认TRQ = 0。 很抱歉出现误解。