This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653807/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500

部件号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他部件: DRV2700EVM

您好,我尝试通过迷你USB将DRV2700EVM-HV500板连接到笔记本电脑。 笔记本电脑安装了Windows 10。

我总是收到以下错误:

Informationen über ç ã o das Aufrufen von JIT-Debuggen
Anstelle dieses Dialogfelds找到了Sie am Ende dieser Meldung。

************** Ausnahmetext **************
System.TypeLoadException:DER汇编"HapticsFamily.HapticsGPIOConfig"中的DER Typ "HapticsFamily, 1.5 3.0 ,Culture=neutral,PublicKeyToken=null" konnte nicht geladen werden。
  Bei PiezoControlConsole.HostWindow,MakeConnection (ConnectionWrapper连接,HapticsDevice dev)
  Bei PiezoControlConsole.HostWindow ow.dRV2700EVMHV500ToolStripMenuItem_Click(对象发送器,EventArgs e)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent (对象键,EventArgs e)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick (EventArgs e)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp (MouseEventArgs e)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive (EventArgs e,ToolStripItemEventType MET)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (EventArgs e,ToolStripItemEventType MET)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (MouseEventArgs mea)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (MouseEventArgs mea)
  Bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (Message&m,MouseButtons按钮,Int32次单击)
  BEI System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (消息和m)
  BEI System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND,Int32 msg,IntPtr wparam,IntPtr lparam)


************** Geladene Assembeys **************
mscorlib
   程序集版本:4.0 .0.0。

是否有人知道问题是什么?

BR Ralf Hinnerichs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralf:

    这是来自压电控制台(PCC)的消息吗? 我们目前仅支持Windows 7。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    您可以尝试通过按BSL按钮并插入EVM来更新固件。 然后转至帮助-固件更新。 单击扫描设备,然后选择固件并单击更新。

    您也可以通过一些方法使Windows 10笔记本电脑正常工作。 下面 一个链接,我发现它对我的Windows 10计算机很有帮助。 我们正在更新 与 某些Windows 10计算机不兼容的PCC代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的快速反馈。 我现在将主板连接到另一台装有Windows 7但仍无法正常工作的笔记本电脑。 我尝试了上面您发送给我的链接中描述的所有可能性,但没有成功。 我仅将迷你USB与计算机的USB连接。 然后绿色指示灯亮起。 但不可能与海湾有任何联系。 如果我尝试在“Help (帮助)”菜单下更新固件,则我总是收到错误“No BSL found (未找到BSL)”。 难道是因为白板损坏了吗?

    巴西
    Ralf Hinnerichs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralf:

    只是为了澄清一下,您使用 的是压电控制台 ,而不是触控控制台? 压电控制台支持DRV2700EVM和DRV2700-HV500EVM,而HCC用于其他触感驱动器。 我提出这个问题是因为我注意到错误信息中有"HapticsFamily, Version=HCC. 3.0 (HapticsFamily, Version=HCC. 1.5)",而1.5 3.0 目前是1.2 .9.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Micah:

    感谢您的反馈。 我使用压电控制台,但由于我的绝望,我还尝试了触感控制台。 后来我注意到,此HCC根本不能与DRV2700-HV500EVM一起运行。

    Meanwhiel我定了一个新的板,可能是我的实际板上有一些值得的东西。

    此致

    Ralf Hinnerichs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    今天,我收到了一个新的董事会,它运行良好。 问题是主板有缺陷。 谢谢你的支持!

    祝你一切顺利
    Ralf Hinnerichs