请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8872 主题中讨论的其他部件:DRV8871, DRV8870,, DRV8884, DRV8803
支持路径:/Product/Help with Device Selection/Motor drive and control system solutions/
有人能帮我理解DRV8870,DRV8871和DRV8872之间的区别吗? 我知道DRV8872有故障线,但除此之外,我看不到差异。
请注意,我的应用是驱动四个电磁阀,每个电磁阀为24V,17mA。 我还在考虑2倍DRV8884。 我欢迎您就可能更适合我的应用的其他部分提出建议。