This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:DRV8870与DRV8871与DRV8872

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8870, DRV8872, DRV8884, DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654375/drv8872-drv8870-vs-drv8871-vs-drv8872

部件号:DRV8872
主题中讨论的其他部件:DRV8871DRV8870,, DRV8884DRV8803

支持路径:/Product/Help with Device Selection/Motor drive and control system solutions/

有人能帮我理解DRV8870,DRV8871和DRV8872之间的区别吗?  我知道DRV8872有故障线,但除此之外,我看不到差异。

请注意,我的应用是驱动四个电磁阀,每个电磁阀为24V,17mA。  我还在考虑2倍DRV8884。  我欢迎您就可能更适合我的应用的其他部分提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    DRV8870具有一个VREF和Isen引脚来设置切碎电流级别。

    DRV8871具有内部电流感应,并使用Ilim引脚设置电流切碎级别。

    DRV8872具有内部参考电压(200mV)和外部Isen引脚,用于设置电流切碎级别。 如您所述,也存在故障指示。

    DRV8803也适用于您的应用程序。 只需1个。