请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2667EVM-CT “Thread (线程)”中讨论的其它部件:USB2ANY,, DRV2605LEVM-CT
大家好,
我尝试将Haptic控制台(HCC)与DRV2667EVM-CT和USB2ANY配合使用,但 遇到了一些问题。
下面的红色部分应指示“DRVUSBCOM-EVM”,但它显示“基于MSP430的HID器件”如下。
根据以下E2E帖子,我认为需要USB2ANY固件更新,但我找不到如何更新的说明。
e2e.ti.com/.../59.397万 GUI2667 GUI
请告诉我相关说明吗?
http://www.ti.com/tool/drv2667evm-ct
此致,
Yaita /日本距离