This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:用于使用Haptic控制台(HCC)的USB2ANY固件更新

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2667EVM-CT, DRV2605LEVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664096/drv2667evm-ct-usb2any-firmware-update-for-using-haptic-control-console-hcc

部件号:DRV2667EVM-CT
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:USB2ANY,, DRV2605LEVM-CT

大家好,

我尝试将Haptic控制台(HCC)与DRV2667EVM-CT和USB2ANY配合使用,但 遇到了一些问题。
下面的红色部分应指示“DRVUSBCOM-EVM”,但它显示“基于MSP430的HID器件”如下。




根据以下E2E帖子,我认为需要USB2ANY固件更新,但我找不到如何更新的说明。
e2e.ti.com/.../59.397万 GUI2667 GUI

请告诉我相关说明吗?


http://www.ti.com/tool/drv2667evm-ct


此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K.Yaita-san,

    您说的对,需要更新USB2ANY固件,因此我将向您发送一封包含说明的电子邮件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jose-San,

    我确认设备连接符合预期!

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,您可以向我发送USB2ANY固件更新吗? 谢谢~我们使用DRV2605LEVM-CT