This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:MCU到DRV8412的连接

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663731/drv8412-mcu-to-drv8412-connection

部件号:DRV8412

我有兴趣使用ATmega328P或ATmega2560 MCU的DRV8412步进驱动器。   图10中的图使用不同的MCU,与DRV8412的连接有其它接线,如RESET,OTW等。

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/DRV8412,%208432.pdf</s>20.8432万

如何将DRV8412驱动程序与Atmel MCU配合使用?   如何重新连接图10?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wehibe,

    DRV8412可连接至任何能够驱动输入的设备,如图所示。 与DRV8412的连接将相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。   我还需要说明PVDD电源0-50V输入范围。

    我计划将MCU和DRV8412集成到印刷电路板上,但要隔离接地。  我不希望在单盒/机箱上有两个电源。  如果我使用12伏交流/直流适配器,就像普通笔记本电脑电源插头,额定电流为A所需电流 或12VDC可充电电池组,如 DC12V 9800mAh超级可充电便携式锂离子电池US插头电池组BP

    我是否可以使用这两种方法之一?   请帮助我了解PVDD电源要求。  基本上,我正在检查是否可以使用12VDC并连接到DRV8412 VDD和PVDD引脚,并获得相同的电流传输到步进电机?

    谢谢

    韦希贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wehibe,

    GVDD和VDD不能超过13.2V。

    PVDD电压取决于应用。 PVDD可以是最高达52.5V的任何电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wehibe,

    Rick的建议是否解决了您的问题?

    如果是,请通过接受帖子关闭此帖子,该帖子在我上方的Rick的黄色答案中突出显示。

    谢谢!