请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8412 我有兴趣使用ATmega328P或ATmega2560 MCU的DRV8412步进驱动器。 图10中的图使用不同的MCU,与DRV8412的连接有其它接线,如RESET,OTW等。
如何将DRV8412驱动程序与Atmel MCU配合使用? 如何重新连接图10?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复。 我还需要说明PVDD电源0-50V输入范围。
我计划将MCU和DRV8412集成到印刷电路板上,但要隔离接地。 我不希望在单盒/机箱上有两个电源。 如果我使用12伏交流/直流适配器,就像普通笔记本电脑电源插头,额定电流为A所需电流 或12VDC可充电电池组,如 DC12V 9800mAh超级可充电便携式锂离子电池US插头电池组BP
我是否可以使用这两种方法之一? 请帮助我了解PVDD电源要求。 基本上,我正在检查是否可以使用12VDC并连接到DRV8412 VDD和PVDD引脚,并获得相同的电流传输到步进电机?
谢谢
韦希贝