This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:无刷轮毂电机-低相电压输出

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8312, DRV8320, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665182/drv8332-brushless-hub-motor---low-phase-voltage-output

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件: DRV8312DRV8320DRV8323

大家好,

有关DRV8332的另一个问题: 我们将驱动器连接到运行750 W无刷集线器电机上。  我们尝试为PVDD提供24 V和36 V电压,但两次输出的相位电压都降低到10.6 V。 电机不会消耗任何电流。

我们的第三次测试为电动机提供了4 V电压,它从电源中大约消耗了2 A电流,以便旋转。 将电压升高至5 V或更高会导致电机立即停止。 是否有人知道为什么电压比PVDD低得多,或者为什么电动机只能在低电压下运行?

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    您是否使用电流探头检查过电流? 电动机是否超过了较高电压下Oc_ADJ电阻器设定的限值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    我们正在使用一个60 A的电源和一个数字读数,这就是我们确定没有电流消耗的方法。 此外,我们为Oc_ADJ选择了错误的电阻大小,因此感谢您指出这一点。 我仍然有点担心,因为一个47k电阻器应该会限制我们使用5.8 A,我们将在2 A时关闭,但我会告诉您我们本周的测试如何进行。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    电源的数字读数不是通过电机的电流的真实指示。 如果可用,请使用电流探头。 这是一个好得多的指标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick,我们将在测试时连接电流探头。 您是否认为这也可能是低相电压的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    是,如果您使用万用表测量电压。 由于这是一个平均电压,如果输出被禁用一定百分比的时间,您将会看到较低的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    我们将电阻器从47k更改为19k。 这将我们看到的输出电压从10.6V提高到11.2V,但仍低于我们的预期。 此外,电动机直到3A才关闭,但我们需要能够提供更高的电流来运行电动机。

    忽略电路中的感应电阻器是否会影响电路板的功能?

    1000uF电容器用于大容量电容是否足以驱动电动机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    您是否拥有输入电压,输出电压和电流的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们获取了电压的范围捕获,并使用DMM获取电流。

    我们将PVDD设置为3.5 V (在电动机决定运行的范围内),它保持稳定。
    输出上的相位电压从2 V到4 V不等,然后到6 V再变化。 此循环大约每两秒发生一次。
    数字万用表上的电流读数从- 0.07 A到0.07 A不等,以大致0.05 A的步进变化,频率与电压周期相似。

    驱动芯片也很快变热,并多次将OTC设置为低电平。 我们已经订购了散热器,它们应该很快就会出现。

    谢谢!

    斯宾塞·法尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    我假设您指的是OTW/,而不是OTC。 是这样吗? 应使用散热器来减少设备中的热量。

    电流的DMM通常提供平均电流。 你真的需要一个电流探头,或者一个线内电阻器。 使用内嵌电阻器,您可以使用示波器测量电阻器上的电压,以计算电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,OTW,抱歉。 今天我们将连接一个直插式电阻器,让您知道它的运行情况,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    我们收集了读数,发现通过电机相线的电流最大约为6.5 安培,使用0.1 欧姆电阻器时电流从1安培到6安培不等。 PVDD被设置为3.5 V。输出电压变化很快,最大值是PVDD的两倍。

    相位接地和芯片接地之间的感应电阻器的用途是什么? 它们是否仅用于外部测量?

    使用适当的PWM时,DRV8332芯片应该能够为36V 750W电机供电正确吗?

    数据表中提供的原理图是否适用于所有BLDC电机,或者是否必须根据尝试驱动的电机调整所有所需组件的值?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,来自电源的电流读数与电源上的读数匹配,在关闭之前达到大约6.5 安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    "相位接地和芯片接地之间的感应电阻器的用途是什么? 它们是否仅用于外部测量?"

    三个.01欧姆感应电阻器用于测量各个相位电流。 单个0.005 欧姆电阻器用于测量总电流。

    "DRV8332芯片在使用适当的PWM时应该能够为36V 750W电机供电正确吗?"

    该设备的峰值限制为~13.2A (475W),连续限制为~8A (288W)。 这假定温度合适。
    您是否根据数据表建议将M3,M2,M1引脚分别更改为1,0,1。

    "数据表中提供的原理图是否适用于所有BLDC电机,或者是否必须根据尝试驱动的电机调整所有所需组件的值?"

    数据表中的示意图适用于DRV8312。 它也适用于DRV8332,但请注意,您可能需要增加大容量电容。

    它不适用于所有BLDC电机;该设备可提供~13.2A峰值电流。 如果您需要的驱动器数超过此值,建议考虑使用DRV8320或DRV8323之类的门驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    Rick的建议是否解决了您的问题?

    如果是,请通过接受帖子关闭此帖子,该帖子在我上方的Rick的黄色答案中突出显示。

    谢谢!