请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8332 主题中讨论的其他部件: DRV8312, DRV8320, DRV8323
大家好,
有关DRV8332的另一个问题: 我们将驱动器连接到运行750 W无刷集线器电机上。 我们尝试为PVDD提供24 V和36 V电压,但两次输出的相位电压都降低到10.6 V。 电机不会消耗任何电流。
我们的第三次测试为电动机提供了4 V电压,它从电源中大约消耗了2 A电流,以便旋转。 将电压升高至5 V或更高会导致电机立即停止。 是否有人知道为什么电压比PVDD低得多,或者为什么电动机只能在低电压下运行?
我们非常感谢您的任何帮助。