请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308EVM 最近购买了2个DRV8308EVM开发套件。 让套件与Telcon电机(随套件一起提供)和Anaheim电机(另一个BLDC 3相电机)配合使用。 其中一个主板最近无明显原因抛出“故障”(故障LED亮起,线路拉低)。 通过代码编写器重置开关不会重置,并且没有指示为何 会抛出故障。 是否有方法重置故障或测试发生了什么情况以引发故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近购买了2个DRV8308EVM开发套件。 让套件与Telcon电机(随套件一起提供)和Anaheim电机(另一个BLDC 3相电机)配合使用。 其中一个主板最近无明显原因抛出“故障”(故障LED亮起,线路拉低)。 通过代码编写器重置开关不会重置,并且没有指示为何 会抛出故障。 是否有方法重置故障或测试发生了什么情况以引发故障?