This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:如何在DRV8308EVM板上重置故障

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/667236/drv8308evm-how-to-reset-fault-on-drv8308evm-board

部件号:DRV8308EVM

最近购买了2个DRV8308EVM开发套件。  让套件与Telcon电机(随套件一起提供)和Anaheim电机(另一个BLDC 3相电机)配合使用。  其中一个主板最近无明显原因抛出“故障”(故障LED亮起,线路拉低)。  通过代码编写器重置开关不会重置,并且没有指示为何 会抛出故障。  是否有方法重置故障或测试发生了什么情况以引发故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    要检查您遇到的故障类型,请读取以注册0x2A。 请注意,CPFAIL AD UVLO在通电时设置,但当电压上升超过阈值时应清除。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢Luis的回应。  

    我们尝试从0x2A寄存器中读取,但没有得到任何结果。  很抱歉回答新手问题,但我们假设您可以从GUI右下角的第三页访问读取请求(请参阅随附的屏幕截图)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我正在研究这个问题。 昨天我尝试在我的系统上阅读,但未成功,正如您所报告的那样。 请允许我仔细看,并在接下来两天内作出答复。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    执行多项测试后,GUI的写和读选项似乎无法正常工作。 我已经记录了此错误,将在以后的修订版中修复。
    这意味着为了使你能够阅读故障登记簿,你将需要写你自己的阅读子例程以获得价值。
    对此造成的不便,我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您是否能够识别故障? 我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布回复(如果帖子因超时而锁定,则创建新主题)。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯·上午
    遗憾的是,我们无法通过编写自己的界面来识别故障。 即使我们这样做了,我们也需要故障表来了解错误堆栈。 由于此主板应在保修期内,是否有办法返回进行更换?
    此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    您可以通过您的供应商/销售代表提出请求。因为我们不会在此论坛上处理替换。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    Luis的建议是否解决了您的问题?

    如果是,请通过接受此帖子关闭此帖子,此帖子在我上方的黄色答案中突出显示为Luis。

    谢谢!