This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8814:IC不工作。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8814, DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666879/drv8814-ic-not-working

部件号:DRV8814
主题中讨论的其他部件: DRV8840

[url=https://hizliresim.com/2JOQm2][img]i.hizliresim.com/.../url]

您好,
我使用DRV8814,您会看到我的示意图。 我不想使用IC的斩波器属性。
因此,我将Avref和Bvref针脚连接到3V3。 A1,A0,B1,B0引脚连接至GND。
此电路不工作。

CP1和CP2针脚电压接近零伏。 VCP针脚电压约为1.5 伏。
有什么问题,但我没有发现。 我尝试了不同的IC,但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电动机,

    请尝试重新附加原理图吗?

    如果VCP为1.5V,请检查VM。 当nSLEEP为低电压时,VCP应大约为VM - 0.7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的原理图。

    供油泵不工作。 我更换了10nF capasitor,尝试了4个不同的IC。 问题未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电动机,

    可能存在布局问题,或连接问题,如焊接桥。 如果这是布局问题,则设备在开机时可能会损坏。

    如果VM = 20V,则当nSLEEP为低电压时,VCP应为~19V;当nSLEEP为高电压时,VCP应为~32V。

    将设备放在主板上后,请先检查您的布局,然后检查您的连接。 此外,如果可能,请缓慢地打开主板电源,以查找潜在问题。 这应通过电源上的低电流限制(50mA或更低)来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从一家比其他公司更便宜的公司购买了12个芯片。 我在前8个芯片的测试中遇到了我之前提到的问题。 现在,我测试了另一个新芯片,发现问题得到了解决,芯片工作正常。 但是,在原理图中,当我在Apwm和Bpwm输入引脚中输入相同的信号时,我希望从Aout1和Bout1接收类似的信号,但在两个输出引脚之间,我看到2.5 微秒延迟。  

    因为在片的pdf中没有关于延迟的文字,所以我想知道是否是因为便宜的芯片而出现了问题。 我是否可以找到一份有关芯片信号延迟和传播的详细文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电动机,

    两个输出之间的输出Prop延迟输入可能不匹配。

    如您所见,工作周期似乎保持不变。

    如果您尝试并行操作设备,建议改用DRV8840。 DRV8840设计为并行运行。