请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8323RS 主题中讨论的其他部件:DRV832X
您好,
我现在正在阅读DRV832x (SLVSDJ3B)数据表,并想问一个问题以阐明1x PWM模式制动模式。
8.3 .1.1 .3节,第30页。 当引脚拉低时,通过关闭所有高端MOSFET并打开所有低端MOSFET,进入DRV832x的制动模式。
章节8.6 .2.1 ,第55页,驾驶员控制寄存器。 通过将1位制动设置为1进入制动模式。 也有人说,这个位是用inlc进行ORD的。
它看起来就像是内部销和制动器刀头的极性相反,就或功能而言。 数据表在这两点上是否准确?
另一点需要澄清,第8节,CBC.3,门驱动6.2 寄存器,位。 当CBC设置为0时,没有明确写入什么,以及它是否可以设置为0。
此致,
伊凡