This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV832RS:DRV832x数据表说明

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/667549/boostxl-drv8323rs-drv832x-datasheet-clarifications

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件:DRV832X

您好,

我现在正在阅读DRV832x (SLVSDJ3B)数据表,并想问一个问题以阐明1x PWM模式制动模式。

8.3 .1.1 .3节,第30页。 当引脚拉低时,通过关闭所有高端MOSFET并打开所有低端MOSFET,进入DRV832x的制动模式。
章节8.6 .2.1 ,第55页,驾驶员控制寄存器。 通过将1位制动设置为1进入制动模式。 也有人说,这个位是用inlc进行ORD的。

它看起来就像是内部销和制动器刀头的极性相反,就或功能而言。 数据表在这两点上是否准确?

另一点需要澄清,第8节,CBC.3,门驱动6.2 寄存器,位。 当CBC设置为0时,没有明确写入什么,以及它是否可以设置为0

此致,
伊凡


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    这些函数被ORed在一起。 如果1x PWM中的inlc过低或制动位设置为1,则禁用所有高侧MOSFET,并启用所有低SID MOSFET。

    我们必须研究CBC位。 我们应在星期四之前得到答复。 感谢您指出这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    对于CBC钻头:

    当设置为1时,PWM输入更改将清除OCP故障(仅在重试OCP_MODE)。
    当设置为0时,PWM输入更改将不会清除OCP故障。
    默认值为1

    其他说明:

    CBC位仅适用于重试OCP_MODE (OCP_MODE ='B01)。 当OCP_MODE设置为其他模式(LATCH,仅报告,无操作)时,PWM输入更改无法清除OCP故障。

    OCP故障将关闭所有网桥(PWM6x,PWM3x,PWM1x)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    伊凡