请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605L 主题中讨论的其他部件: DRV2625, DRV2605, DRV2625EVM-CT, USB2ANY
您好,
在我们的实验室中,轻触 式实验室几乎没有振动执行器。 特别是 Haptuaator Mark II (链接: tactilelabs.com/.../ )。 我的教授希望我在我的触觉项目中使用这些执行器。
从我的猜测来看,我认为这些是上帝军的执行器。 那么,是否可以使用DRV2605L控制这些执行器? 我正在寻求您的专家建议。