This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:使用DRV2605驱动Haptuator Mark II?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2625, DRV2605, DRV2625EVM-CT, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/667424/drv2605l-driving-haptuator-mark-ii-using-drv2605

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件: DRV2625DRV2605DRV2625EVM-CTUSB2ANY

您好,

  在我们的实验室中,轻触 式实验室几乎没有振动执行器。 特别是 Haptuaator Mark II (链接: tactilelabs.com/.../ )。 我的教授希望我在我的触觉项目中使用这些执行器。

从我的猜测来看,我认为这些是上帝军的执行器。 那么,是否可以使用DRV2605L控制这些执行器? 我正在寻求您的专家建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,萨达姆:

    我还没有试过这个特殊的执行器。 网站上的信息不多,但看起来可以用音频放大器驱动,也可以用DRV2605/DRV2605L/DRV2625驱动2605驱动。2625。 我有一个问题是5.5欧姆规格。 我们的驱动器将最小负载阻抗指定为8欧姆。 此规格与过流保护相关。
    DRV系列设计用于具有高Q值的LRA。 此执行器设计用于宽带宽,可能不具有很高的Q,因此可能存在问题。 了解情况的唯一方法是与上帝军和驾驶员进行实验。 如果闭环算法不能很好地工作,那么您可以尝试在开环模式下驱动执行器。 我建议使用DRV2625EVM-CT进行实验。 此EVM使用非常简单,不需要USB2ANY即可与计算机进行通信。 控制程序是Haptic控制台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Griffin,

    非常感谢您的建议。

    我将首先尝试使用我实验室中的DRV2605L,因为我现在的实验室中没有DRV2625EVM-CT。 我将与DRV2605L和Haptator Mark II执行器分享结果。