您好,TI DRV110支持:
我已订购DRV110评估板以及DRV110 8引脚版本的10个IC。 我想测试DRV110 8引脚IC,但不幸的是,我无法建立正确的输入电压。
当我在二极管测量模式下直接用万用表测量引脚Vin到引脚GND的电压时,我测量大约0.5V的圆形电压。 当我将外部电压电源(假设) 15-20V连接到引脚Vin时,也是这种电压。 我还设置了一个电流限制电阻器,所以这不是问题。
我在DRV110评估板上没有这些问题。 所以我也尝试将电压(V_limit)从评估板连接到8引脚DRV110的Vin引脚。 我也失败了。
我真的很困惑,但一定有这种可能性。 提前感谢!
谢谢
Thomas