请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 你好
我必须思考如何在 一系列BLDC电机参数上测试DRV1.0983万
我可以在每次测试中使用不同的BLDC电机;但是否可以针对另一 个DRV1.0983万测试DRV1.0983万?
我会用变压器隔离它们,DRV1.0983万似乎 可以吸收一些功率,采用正确的电路设计
您认为这是可行的吗?
此外
TI是否具有 带有寄存器的DRV1.0983万的C源代码文件(类似于DRV1083.h)
我已经写了一份,但如果可能,我希望有不同的来源
此致
Enzo