This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:测试DRV1.0983万

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666928/drv10983-testing-drv10983

部件号:DRV1.0983万

你好

我必须思考如何在 一系列BLDC电机参数上测试DRV1.0983万

我可以在每次测试中使用不同的BLDC电机;但是否可以针对另一 个DRV1.0983万测试DRV1.0983万?

我会用变压器隔离它们,DRV1.0983万似乎 可以吸收一些功率,采用正确的电路设计

您认为这是可行的吗?

此外

TI是否具有 带有寄存器的DRV1.0983万的C源代码文件(类似于DRV1083.h)

我已经写了一份,但如果可能,我希望有不同的来源

此致

Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enzo,

    我不确定您尝试将DRV1.0983万用作源和负载的内容/方式。 DRV1.0983万在负载条件下不会作为电机运行,因此我认为这不可行。

    我们没有已发布的头文件。

    谢谢!
    Brian