This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万:DRV1.0987万的SW引脚的感应器

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665589/drv10987-inductor-for-the-sw-pin-of-drv10987

部件号:DRV1.0987万

您好,

我使用零件DRV1.0987万作为回转盘电机的驱动器。我从WEBENCH工具得到,在SW引脚中,我需要插入一个47uH的电感器。 板上空间太小,需要最小的电感器。

您推荐哪种电感器?  

最大直流电流:1 A
drv1.0987万电压输出为30V。
谢谢!
Liraz Abramovsky。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liraz,

    该设备设计为与47 uH电感器配合使用。

    如果您不需要使用降压调节器为MCU供电,则可以使用带电阻器的器件。 请参阅DRV1.0987万数据表8.3 .1.1 部分。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要降压调节器,因为我需要3.3V电压,降压调节器只提供5V电压,对吗?

    因此,我想将LDO 3.3V用于外部用途。在不使用降压稳压器和LDO 3.3V的情况下 ,我是否仍需要在DRV的SW引脚中插入电感器? 或者,此电感器可以在电阻器中切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liraz,

    除非5V降压稳压器与电感器一起使用,否则3.3V LDO不支持外部负载。

    谢谢!
    Brian