This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-Q1:尝试启动电机时DRV8301损坏

Guru**** 2374480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666781/drv8301-q1-drv8301-getting-damaged-when-trying-to-start-motor

部件号:DRV8301-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8301

大家好,

我正在使用定制板上的DRV8301运行48V 1000kW BLDC电机。  我们正在尝试使用6步换向,PWM频率为20kHz。  我们100 % 确信我们拥有正确的换向顺序,因为该电动机附带了单向(我们正在设计用于双向控制的新控制器)电动机驱动器,我们测量了霍尔和相位的电压波形。  我对电机控制不熟悉,但对BLDC的无传感器和霍尔传感器梯形电机控制进行了大量研究。  我们的第一个目标是在通过霍尔传感器输入进行闭环控制之前,使用开环控制让电机转动。  我们决定尝试这样做的方法是设置相位的电频,使机械速度约为每秒2圈。  我们正在运行一个连续的环路,以便在一个方向上逐步进行换向。  我们以10 % 占空比和直流总线上48V输入电压开始换向。   我们没有像在换向前启动时的一些无感应技术那样将电机锁定到两个相位。  然后,我们开始以10 % 增量缓慢增加占空比,我们认为我们尝试获得的机械转速足够慢,转子将有时间跟随旋转定子通量。  但是,当我们尝试以低占空比启动电机时,电机发出吱吱声(我假设是由于转子无法足够快地到达激励阶段)。  然后DRV8301故障针脚指示故障。  即使在电机断开的情况下进行电源循环,DRV8301也不会脱离故障。  该电机具有11个极对和120度霍尔传感器,从而在大约每5.5 度时产生换向变化。  我们认为DRV8301正在受损,但不知道实际造成损坏的原因。  我们假设,如果电动机不随换向一起移动,我们将能够用手稍微转动以使其接合,因为我们正在尝试以低转速转动电动机, 但是,在我们甚至可以触摸电机之前,DRV8301会损坏。  任何帮助或建议都将受到欢迎。  我正在附上原理图,但如果需要更多信息,只需询问即可。

谢谢!

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想介绍一下我的最新情况。 我们决定更换DRV8301。 我们还决定跳过开环控制测试,并使用霍尔信号来获取转子位置。 我们目前正在大会堂信号上使用中断,以便在大会堂状态改变时进行换向。 我们能够使电机非常缓慢地转动。 但是,我们将三个100uF帽更换为270uF帽,并且仅在10 % 处使用PWM占空比运行高达18V的直流总线电压。 因此,我们预计电动机最初会缓慢转动(这就是我们在如此低的占空比下开始运转的原因)。 但是,我们尝试通过另一个10 % 增加占空比(使用按钮作为输入来执行此操作),但故障针脚将会降低。 我们可以重启并清除故障,然后重复相同的操作。 此外,如果我们保持10 % 的占空比恒定,但尝试增加电压,我们将听到蜂鸣声(与前面提到的刺耳声不同),但没有故障,也没有明显的速度增加。 我们认为我们需要更多的大容量电容和可能在直流总线上使用的TVS二极管。 由于时间不够,我们没有机会获得任何测量值或波形。 有什么建议?

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:

    测量和波形将会有很大帮助。

    在18V和10 % 下,您是否测量过电机电流? 您是否在增加占空比时监控了PVDD?

    您可能需要更多的散装和可能的TVS二极管。