请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.097万 长时间读取器首次海报,
我正在使用DRV1.097万驱动Fallhaber 1509T006B马达。 我正在努力使电机尽可能缓慢地旋转。 在10 % 工作时,DRV1.097万使电机以~1000 RPM的转速旋转。 为了使其旋转速度比我配置的MSP430更慢,我将MSP430配置为在每秒传递DRV1.097万 100 % 和0 % 占空比约150次之间进行切换。 (PWM在某些方面的PWM)。 这种方法让我可以将电机旋转到150 RPM,这很棒。我想知道这是否会对DRV1.097万造成任何损坏,尤其是如果我要长时间这样做,比如一两年。
谢谢!
Garrett