This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万:以低于10 % 工作时使用非正统方式实现的速度驱动电机。

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666773/drv10970-driving-motor-at-speed-lower-than-can-be-achieved-at-10-duty-using-unorthodox-means

部件号:DRV1.097万

长时间读取器首次海报,

我正在使用DRV1.097万驱动Fallhaber 1509T006B马达。 我正在努力使电机尽可能缓慢地旋转。 在10 % 工作时,DRV1.097万使电机以~1000 RPM的转速旋转。 为了使其旋转速度比我配置的MSP430更慢,我将MSP430配置为在每秒传递DRV1.097万 100 % 和0 % 占空比约150次之间进行切换。 (PWM在某些方面的PWM)。 这种方法让我可以将电机旋转到150 RPM,这很棒。我想知道这是否会对DRV1.097万造成任何损坏,尤其是如果我要长时间这样做,比如一两年。  

谢谢!

Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett,

    听起来像是DRV1.097万上10 % 占空比限制的有趣解决方案。 在设备的使用寿命内,在0和100 % 之间交替使用PWM输入信号将不会有问题。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!