请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700EVM 主题中讨论的其他部件: DRV2700
我有一个新的DRV2700EVM板。
我能够使用USB GUI软件成功操作它,该软件随附了一个连接的压电致动器。
然后,我更改了以下跳线并连接到外部5V工作台电源和信号源:
卸下JP5和JP6
将JP10和JP11移至VIN位置
将JP7,JP8和JP9移至上拉位置
将5V工作台电源连接到J2
将信号发生器连接到J5+,设置为500Hz 100mV正弦波(接地至板GND)
我没有看到DRV2700的任何显著输出。 我开始调查,发现没有3.3V电源(C2上的电压约为0.5V)。
我一直很小心,在适当的防静电条件下工作。 电源从未进入过电流状态。
我认为主板由于缺陷而出现故障。 我可以获得替换件吗?