This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:我的DRV2700EVM板显然已死机

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666722/drv2700evm-my-drv2700evm-board-has-apparently-died

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件: DRV2700

我有一个新的DRV2700EVM板。

我能够使用USB GUI软件成功操作它,该软件随附了一个连接的压电致动器。

然后,我更改了以下跳线并连接到外部5V工作台电源和信号源:

卸下JP5和JP6

将JP10和JP11移至VIN位置

将JP7,JP8和JP9移至上拉位置

将5V工作台电源连接到J2

将信号发生器连接到J5+,设置为500Hz 100mV正弦波(接地至板GND)

我没有看到DRV2700的任何显著输出。  我开始调查,发现没有3.3V电源(C2上的电压约为0.5V)。

我一直很小心,在适当的防静电条件下工作。  电源从未进入过电流状态。

我认为主板由于缺陷而出现故障。  我可以获得替换件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    很遗憾听到此问题。 我将通过电子邮件与您联系以解决问题。