This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:电动机驱动器仅提供500mA的输出电流,直至达到7.2V

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666303/drv8871-motor-driver-only-giving-output-current-of-500ma-untill-it-reaches-7-2v

部件号:DRV8871

我使用DRV8871驱动刷式直流电机,该电机应在额定电流300mA和失速电流1200mA的7V下工作。

当我测试DRV8871时,它在7V停机时提供的电流不超过500mA。当我尝试增加电压时,驱动器提供的输出电流也增加了,但数据表中提到驱动器从6.5 工作。

请帮助我了解为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    电源能否在7V时提供1.2A?

    您正在使用什么值的Ilim电阻器?

    您是否已确认在驱动电机时VM电压保持在6.5V以上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我尝试过在Ilim使用不同的电阻值。比如22k,15k,18k等。电源由HTC DC3003直流电源提供,可以提供上述电流。

    虚拟机高于6.5V。