This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:我认为我在DRV8323RS上发现了主要缺陷。

Guru**** 2375800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661384/drv8323r-i-think-i-found-major-defect-on-drv8323rs

部件号:DRV8321R

嗨,我是David!

我目前正在开发使用TI drv8323rs芯片的电机驱动器板(顺便说一句,我喜欢这种芯片xD)

不管怎么说,我使用1x PWM模式,这是一个问题。

每当我将enable设为高时,它都会返回到初始值,即6x PWM 模式(正常操作)。

我认为这里的问题是霍尔传感器线路直接进入INLA,INHB,INLB,并使用6x PWM模式执行某些操作(可能会缩短 ,因为霍尔传感器INHB,INLB同时会变得高)

因此,在我通过SPI进入1x PWM模式之前,电机发出相当大的噪音。(有时,即使蓄电池BMS 切断电源,电流也会过大)。

是否为缺陷?

如果没有,我如何解决这个问题

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您的评论。 我们目前正在对此进行调查,应在星期二之前回复。

    您不应该遇到短路情况,因为在6x,3x或1x PWM模式下不允许高侧和低侧FET同时打开。

    在等待期间,我们确实有一些问题。

    1)您能否提供有关噪音的更多信息?
    A)这是在每次启用设备时发生的,还是有时发生的?
    B)如果有时,您是否测量过大厅以确定发生这种情况的大厅位置?
    C)在启用器件和在寄存器中设置1x PWM之间需要等待多长时间?

    2)您的输入引脚上是否有用于制动电机的GPIO? 如果您这样做,在启用DRV8323RS之前,是否可以尝试将inlc设置为低? 这样做将禁用流经电机的电流,直到启用DRV8323RS并配置1x PWM模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢你的帮助。

    1.关于噪音,它来自电机,听起来像'拖'

    A.在我启用设备时,大多数情况下都会发生这种情况。 到目前为止,我认为这与运动位置有关。

    B.没有,我没有测量,但我知道它发生在特定位置(霍尔位置)

    C.我等了2毫秒以上。

    2.是的,我有一个。 我会尝试并告知您!

    感谢您的善意回答!

    快乐的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您尝试我们的请求。 我们将等待您的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨!

    我尝试了你说的:将制动管路(inlc)调低。

    但似乎不起作用。 我尝试用示波器查看信号,但我意外 地将电路板弄坏了...

    不管怎样,在固定主板时,我有什么可以尝试的吗?  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在充分发挥作用的董事会上做了你所说的话。
    结果是一样的。

    我还找到了一些新的。

    启用设备后,在将其配置为1x模式(调试模式)之前,我用右手旋转电机,它像疯狂一样旋转。
    我猜霍尔传感器的作用类似于PWM至6x模式。 :我也把它捆绑在一起,包括低。

    不管怎样,包括低价的印花对我来说不是很好 :(

    我期待着听到你的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您能否提供与电动机和MCU之间的DRV8323RS连接示意图?
    您是否计划使用1x PWM模式中可用的对齐和停止状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上了DRV的示意图。

    我尚未决定是否使用停止状态,但计划操纵霍尔传感器,因此DRV永远不会获得111个状态(即对齐状态)。  

    e2e.ti.com/.../2867.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您的示意图。

    如您所述,默认值为6x。 如果INLA为1,INHB为1,INLB为0,则当设备启用时,您可能有从B相到A相的电流。 为消除这种可能性,三个阶段中的两个阶段应关闭。

    如果您知道板上INHC引脚的状态并将inlc设置为相同状态,则可以从原理图中关闭相位C。

    A和B阶段似乎不为人所知。 有多种方法可以解决此问题。

    如果您计划使用停止状态,这将非常有用。 增加关闭霍尔上拉电压的功能将允许进入停止状态。 通过禁用3.3V,内部下拉菜单将使INLA,INHB和INLB设置为低。

    在启用设备之前,请使用上述停止状态,并将Inha设置为低,以禁用所有相位。

    启用后,设备可设置为1x PWM模式,并保持停止状态,因为Inha=INLA=INHB=INLB=0。

    最后,可以打开上拉电压,Inha可以驱动PWM输入。

    请仔细检查此程序。 这是基于数据表,尚未验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 很抱歉迟到了

    我已经做了你所说的事情,而且效果很好。

    感谢您的帮助!