请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 您好,
我正在创建一个PCB,以便使用DRV8301驱动芯片为BLDC电机供电。 我在网上找到了一个示例原理图,但有几个问题。
1) 提供了一个关于ESC (我假定它是电子速度控制器)的注释。 我不确定这在电路中会如何工作。
2) 原理图中包含2个电源,VDD和VCC。 我找不到可从VDD降压的分压器。 这是否意味着我需要2个独立的电源?
我对最不发达国家有基本的了解,因此对该原理图的任何见解都将有所帮助。