This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:无刷马达原理图

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666185/drv8301-brushless-motor-schematic

部件号:DRV8301

您好,

我正在创建一个PCB,以便使用DRV8301驱动芯片为BLDC电机供电。 我在网上找到了一个示例原理图,但有几个问题。  

1) 提供了一个关于ESC (我假定它是电子速度控制器)的注释。 我不确定这在电路中会如何工作。

2) 原理图中包含2个电源,VDD和VCC。 我找不到可从VDD降压的分压器。 这是否意味着我需要2个独立的电源?

我对最不发达国家有基本的了解,因此对该原理图的任何见解都将有所帮助。  

Thankse2e.ti.com/.../schema.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    1)是的,这是一个电子速度控制器。 是否有任何支持文档? 你读过吗? 您对此有什么具体问题吗?

    2) VCC是从DRV8301创建的。 DRV8301包含用于创建VCC的内部降压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    除了原理图之外,我没有任何其他文档,我还提供了创建设计PCB的文件。 速度控制器添加到原理图中的是什么? 如果设计中包含油门,DRV8301是否能够在不需要速度控制器的情况下驱动电机?

    谢谢!
    Zach