This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:电源(引脚3)= VM -二极管压降

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665876/drv8320-supply-pin-3-vm---diode-drop

部件号:DRV8320

我有一个需要两个电源的应用程序(VM = 16-36V和VD = 16-36V) 连接到DRV8320和半桥接器,但必须限制到VD电源的桥接器的电流,并且不会从VM电源到半桥接器的任何压降。 请参见下图。 这会产生什么影响? 唯一的影响是VGS (高侧FET)= VGS (正常)-二极管下降吗?

谢谢,Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    VD和VM电压是否相同? 如果不是,系统在启用时将遇到的最大变化是什么(最低虚拟磁盘和最高虚拟机,最高虚拟磁盘和最低虚拟机)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我忘记了问:什么是与VDRAIN连接的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    顺便说一下:我使用的部件是DRV8320SRTVR。 我在独立模式下使用它(完全控制大门),但将通过软件调整IDrive。

    VD和VM的电压范围均为16-36伏,并且是独立的。 这意味着一个电压可以是16V,而另一个电压可以是36V。 如果存在虚拟磁盘,则虚拟机可能已连接,也可能未连接(打开)。 如果存在虚拟机,则会存在虚拟磁盘。

    **我需要检查以确保虚拟机在连接后不会打开。 在这种情况下,当虚拟机以0伏的电压启动并升至16至36伏时,虚拟磁盘就已经存在(16至36伏)。 我将检查并更新此信息。 在这种情况下会发生什么... 这是否会导致任何问题?

    VDRAIN直接连接至顶部FET的排卸,如下所示。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    假设电机将在您描述的条件下运行,则需要考虑以下几种组合:

    1)一个电压为16V,另一个电压为36V。
    如果VD=36V和VM=16V,当VM电压降至16V时,这可能会违反高侧FET的VGS。 假设虚拟机是虚拟磁盘-在电机开始运行之前的正向下降。 此时,电流受332欧姆电阻器的限制。 这会创建接近32V ((VD - VM)+ 12)的VGS。

    2)如果存在虚拟磁盘,则虚拟机可能已连接,也可能未连接(打开)。
    如果未连接VM,则可能会违反高端FET的VGS。 此外,电机可能不工作,因为电流受332欧姆电阻器的限制。

    3)如果存在虚拟机,则会存在虚拟磁盘。
    这种情况应适用于通过高侧FET上的二极管降来降低VGS的情况。