请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8320 我有一个需要两个电源的应用程序(VM = 16-36V和VD = 16-36V) 连接到DRV8320和半桥接器,但必须限制到VD电源的桥接器的电流,并且不会从VM电源到半桥接器的任何压降。 请参见下图。 这会产生什么影响? 唯一的影响是VGS (高侧FET)= VGS (正常)-二极管下降吗?
谢谢,Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Rick:
顺便说一下:我使用的部件是DRV8320SRTVR。 我在独立模式下使用它(完全控制大门),但将通过软件调整IDrive。
VD和VM的电压范围均为16-36伏,并且是独立的。 这意味着一个电压可以是16V,而另一个电压可以是36V。 如果存在虚拟磁盘,则虚拟机可能已连接,也可能未连接(打开)。 如果存在虚拟机,则会存在虚拟磁盘。
**我需要检查以确保虚拟机在连接后不会打开。 在这种情况下,当虚拟机以0伏的电压启动并升至16至36伏时,虚拟磁盘就已经存在(16至36伏)。 我将检查并更新此信息。 在这种情况下会发生什么... 这是否会导致任何问题?
谢谢!
尼克