This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:VGS电压与VM

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665538/drv8320-vgs-voltage-vs-vm

部件号:DRV8320

数据表(使用部件号DRV8320SRTVR)仅指定VM = 6V,8V,10V,13V的高侧VGS和VM = 6V,8V,10V,12V的低侧VGS。 IC设计用于为12V至60V之间的VM值提供什么VGS电压?

谢谢!

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的提问。 当VM >13V时,高压侧VGS电压与VM=13V规格相同。 当VM>12V时,低压侧VGS与VM=12V规格相同。  

    将更新数据表以阐明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick:Nick与我们有联系。 他有一个跟进问题:
    如果电源电压(针脚3)为VM -二极管下降,会产生什么影响? 唯一的影响是VGS (高侧FET)= VGS (正常)-二极管下降吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    高压侧的VGS将会因二极管下降而降低。
    此外,VDRAIN连接的电压是多少? 如果VDRAIN也连接到VM -二极管压降,这将影响VDS显示器。

    Nick也在这里提出了一个类似的问题: e2e.ti.com/.../66.5876万

    我还没有回答,因为这可能取决于图纸中电压的距离。