请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825EVM 主题中讨论的其他部件:DRV8825
大家好,
我们使用DRV8825驱动程序,它在drv8825驱动程序的独立模块中工作正常。
现在,我们将所有其他模块集成到一个6层PCB中。因此,请帮助我们如何处理DRV8825驱动程序的多层散热问题?
DRV8825驱动器规格:并联电阻器为0.2欧姆,参考电压= 1V,步进电机每个绕组的电流为= 0.8A。
独立模块在开环(超过1小时)中工作正常,但有些热量正在变热,我认为它会影响闭环设备,没有热保护。
那么,请建议我如何处理多层热问题?
谢谢
克利须那