This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:UC2625 ISense范围

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665133/uc2625-uc2625-isense-range

部件号:UC2625

我对 UC2625数据表中指定的ISENSE范围的用途有疑问。 它规定的最小范围为-1V,最大范围为2V。 我认为这意味着在任何一个引脚上,您都可以看到最小值为-1V,最大值为+2V (UC2625引用到GND)。 这意味着您的总动态测量范围为6V (ISense1为-1V,Isense2为+2V,反之亦然)。 我的解释是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    团队已收到有关您问题的通知,应很快回答。

    最佳,
    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    解释规格的最佳方法是ISense1和ISense2的共模电压,这意味着这些 值 可以介于-1V和2V之间。 尽管如此,ISense1,2之间的最大差值可以是+/-0.5V (此信息可在 设备终端 说明部分中找到,并使用数据表中的图7)。

    因此,与   ISense1=-1V和ISense2=2V或ISense1=-2V和ISense2=-1V相比,使ISense1=-1V和ISesnse2=-0.5V成为无效输入。 差分电压和共模电压范围取决于电压轨和 电流感应放大器的电压轨。  由于电流感应放大器是内部的,因此不能更改。

    希望这能有所帮助,

    -Cole