请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC2625 我对 UC2625数据表中指定的ISENSE范围的用途有疑问。 它规定的最小范围为-1V,最大范围为2V。 我认为这意味着在任何一个引脚上,您都可以看到最小值为-1V,最大值为+2V (UC2625引用到GND)。 这意味着您的总动态测量范围为6V (ISense1为-1V,Isense2为+2V,反之亦然)。 我的解释是否正确? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Timothy:
解释规格的最佳方法是ISense1和ISense2的共模电压,这意味着这些 值 可以介于-1V和2V之间。 尽管如此,ISense1,2之间的最大差值可以是+/-0.5V (此信息可在 设备终端 说明部分中找到,并使用数据表中的图7)。
因此,与 ISense1=-1V和ISense2=2V或ISense1=-2V和ISense2=-1V相比,使ISense1=-1V和ISesnse2=-0.5V成为无效输入。 差分电压和共模电压范围取决于电压轨和 电流感应放大器的电压轨。 由于电流感应放大器是内部的,因此不能更改。
希望这能有所帮助,
-Cole