尊敬的TI支持团队:
我正在使用DRV1.0983万进行开发。
我用新的PCB板成功地驱动了一个电机。 ISD和IPD均已启用,电机转速由I2C速度命令控制。
但是,经过几天的测试,出现了一种现象,即当我再次为目标板供电时,电机无法启动。
此时,即使IPD也无法工作(没有IPD声音)。 但在此状态下,故障代码= 0x00,MotorSpeed (0x11:0x12)具有一些值。
在这种情况下,如果我用手稍微移动电机,则会听到IPD操作声音,电机开始正常旋转。
这是一个最初没有出现的症状,但在许多目标板中继续出现。
该电路几乎与DRV1.0932万数据表相同,并且一直处于正常运行状态,直到出现该情况并随时间发生。
是否有解决此问题的方法?
此致,
彼得