This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万EVM:故障寄存器

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665657/drv10987evm-fault-register

部件号:DRV1.0987万EVM

您好,

我尝试通过将0xff写入默认寄存器(0x00)来清除故障。 但我仍然会遇到"卡在开环故障中"。

是否有 任何其他程序来清除故障寄存器?

——Archana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archana,

    正确的步骤是将1写入指示故障的任何位。 写入所有1应正常工作。 寄存器为16位(而不是8位),因此正确的值为0xFFFF。

    您是否启用了Lock4 (卡在开环中)?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    我将0x00FF写入故障寄存器(0x00),然后Lock4未启用。

    我是否必须先配置电机,然后写入故障寄存器,或者我是否可以直接写入0x00寄存器?

    当我直接将0x00FF写入0x00寄存器时,Lock4仍处于启用状态。 然后配置电机(0x90到0x96)寄存器并写入0x00,解除了Lock4。

    -Archana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archana,

    如果尚未设置配置寄存器,则很可能是设备认为正在发生锁定,因此会报告锁定。

    是的,最好先设置配置寄存器,然后清除故障。

    谢谢!
    Brian