This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:使用DRV8332的外部3.3V电源

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665540/drv8332-using-external-3-3v-supply-for-drv8332

部件号:DRV8332

我是否可以提供DRV8332的外部3.3V至VREG引脚,而不 是在DRV8332的VDD引脚上提供12V以降低功耗? 因为VDD用于为DRV8332内部的LDO供电,而DRV8332内部的LDO会产生3.3V电压,从而为DRV8332的内部逻辑电路供电。 此内部LDO的输入为12V,输出为3.3V,因此效率为27.5 % ,效率较差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    建议不要将外部3.3V连接到VREG引脚。 这可能会影响设备的通电和断电操作。