This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万:DRV1.0987万

Guru**** 2375850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664691/drv10987-drv10987

部件号:DRV1.0987万

大家好,

请检查我基于DRV1.0987万的设计,最大输出电流为来自DRV的0.65A,输入电压为30V。  

关于电感器,我必须将47uH? 我需要它的体积小 (0603封装),在小footprint.e2e.ti.com/.../DRV1.0987万.docx中很难找到47uH

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,

    DRV1.0987万绝对最大工作电压为28V,因此30V超过设备最大值。

    您是否使用降压调节器为处理器供电? 如果不是,您可以用39欧姆电阻器更换电感器。 这样可以节省主板空间。

    我没有看到所有3个输出相连接(相位U似乎未连接)。 在您的示意图中,我看不到任何其他明显的内容。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我想做2个版本:

    1.使用3.3V来操作我的处理器,我想知道我可以使用的最小电感器是什么。

    2.不要使用DRV提供的3.3V电压,也不要用39欧姆电阻器替换电感器。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,

    我理解。

    所有设计和模拟都是使用47uH完成的,这是电感器的预期值。 我不能推荐较低的值,因为我们没有任何其他值的验证。

    谢谢!

    Brian