This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:控制过流保护

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664997/drv8432-controlling-overcurrent-protection

部件号:DRV8432

您好,

是否可以通过将参考电压馈入OC_ADJ引脚而不是使用电阻器来设置过电流阈值? 这将允许动态电流限制,因此可以在启动时将其设置为最小值,然后在满足某些标准时增加。 此外,每桥1.4A (加上容差)是否是可以设置的绝对最低限值?

非常感谢,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    这似乎是可能的。 见以下文章: e2e.ti.com/.../115.3683万

    在您的情况下,您可以尝试将电阻器设置为最大所需电流,并将参考电压置于远离设备的一端。 可以升高电压以模拟更高的电阻器。

    建议的最大电阻为200k。 如果您想要降低电流,可以添加外部电路。