请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432 您好,
是否可以通过将参考电压馈入OC_ADJ引脚而不是使用电阻器来设置过电流阈值? 这将允许动态电流限制,因此可以在启动时将其设置为最小值,然后在满足某些标准时增加。 此外,每桥1.4A (加上容差)是否是可以设置的绝对最低限值?
非常感谢,
斯蒂芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否可以通过将参考电压馈入OC_ADJ引脚而不是使用电阻器来设置过电流阈值? 这将允许动态电流限制,因此可以在启动时将其设置为最小值,然后在满足某些标准时增加。 此外,每桥1.4A (加上容差)是否是可以设置的绝对最低限值?
非常感谢,
斯蒂芬