请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 我正在研究一种具有影响PVDD引脚的输入电压瞬变的设计。 来自高侧安全门驱动2级充油泵输出的VCPH电压对PVDD引脚处的变化反应速度如何? 是否有可用于确定VCPH电压的模拟模型?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在研究一种具有影响PVDD引脚的输入电压瞬变的设计。 来自高侧安全门驱动2级充油泵输出的VCPH电压对PVDD引脚处的变化反应速度如何? 是否有可用于确定VCPH电压的模拟模型?