This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:PVDD电压与VCPH电压

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664870/drv8305-pvdd-voltage-vs-vcph-voltage

部件号:DRV8305

我正在研究一种具有影响PVDD引脚的输入电压瞬变的设计。 来自高侧安全门驱动2级充油泵输出的VCPH电压对PVDD引脚处的变化反应速度如何? 是否有可用于确定VCPH电压的模拟模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    VCPH电容器的底板连接到PVDD。 这将使PVDD引脚处发生变化的反应时间降至最低。

    没有可用的模拟模型。