This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:LM4.858万启动

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663390/lm48580-lm48580-bootup

部件号:LM4.858万
主题: TPS6.2133万中讨论的其他部件

您好,

我们在启动一组LM4.858万放大器时遇到一些问题,我们将其用作扬声器驱动器。

在印刷电路板上,我们有七个LM4.858万,它们都由相同的5V电源供电。

电源和断路引脚直接连接到其他电源和5V电源。

作为一种电源,我们使用的实验室电源的电流限制设置为最大值(3A)。

我们观察到,有时放大器不能启动。 通过快速关闭和打开电源,可以相当一致地启动放大器。

问题:电源和关机时是否会出现启动故障! 是否同时提供?

此外,我们还有一个问题,即少数放大器正在严重扭曲。 此问题是否相关?

我们以前在不同的应用中使用过此放大器,但从未发现过此问题。 在这种情况下,与以前的项目不同之处在于,我们同时拥有更多LM4.858万s。

巴西

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michele:

    您能否向我们提供您的图解以及发送至VDD和关闭引脚的信号的图像? 我们未发现此设备出现任何启动问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    很遗憾,我无法在这里分享原理图。 我可以在专业对话中传达这些信息...

    但是,我可以向您展示电源电压的变化。

    请参阅随附的两张图。

    LM4.858万_OFF:显示放大器未启动时的进度

    -黄色:使用TPS6.2133万降压转换器生成5V电源的15V电源

    -蓝色:为LM4.858万放大器供电的5V电源,同时有7个放大器启动

    -粉色:3,3V电源用于其他组件

    LM4.858万_ON:显示放大器正常启动时的进度

    -黄色:使用TPS6.2133万降压转换器生成5V电源的15V电源

    -蓝色:为LM4.858万放大器供电的5V电源,同时有7个放大器启动

    -粉色:3,3V电源用于其他组件

    从较长的关闭阶段引导系统时,通常会出现此问题。 如果您快速关闭15V电源,然后再次打开,则通常可以成功启动。

    巴西

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michele,

    放大器的电源线上是否有电容器? 尝试添加至少10uF电容器。 VBST也应至少具有1uF的盖子。 感谢您对我们的产品感兴趣,如果这不能解决问题,如果您没有问题,我将通过电子邮件联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micah:

    是的,电流在电源侧以10µF Ω 和1µF Ω 并联缓冲。 增压输出侧有一个10µF盖。

    是的,非常欢迎电子邮件对话!

    巴西
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michele,

    我向您发送了一封电子邮件,因此我将关闭此线程。