主题: TPS6.2133万中讨论的其他部件
您好,
我们在启动一组LM4.858万放大器时遇到一些问题,我们将其用作扬声器驱动器。
在印刷电路板上,我们有七个LM4.858万,它们都由相同的5V电源供电。
电源和断路引脚直接连接到其他电源和5V电源。
作为一种电源,我们使用的实验室电源的电流限制设置为最大值(3A)。
我们观察到,有时放大器不能启动。 通过快速关闭和打开电源,可以相当一致地启动放大器。
问题:电源和关机时是否会出现启动故障! 是否同时提供?
此外,我们还有一个问题,即少数放大器正在严重扭曲。 此问题是否相关?
我们以前在不同的应用中使用过此放大器,但从未发现过此问题。 在这种情况下,与以前的项目不同之处在于,我们同时拥有更多LM4.858万s。
巴西
米歇尔