This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2604L:软件支持环境

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664328/linux-drv2604l-software-supporting-environment

部件号:DRV2604L

工具/软件:Linux

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将DRV2604L应用于智能手机平台,作为上帝军触觉。

他们将使用Android 9.0 操作系统来实现这一功能。

所以我想在这个时候确定以下几点。 请给出您的建议。

1.适用于Android 9.0 的内核驱动程序。

  我想知道TI是否能够为他们提供内核驱动程序?

2.中间件。

 我想知道TI是否能够为他们提供中间件?

3.与浸入的关系。

 他们亦正考虑与Immersion订立牌照协议。

 在提供内核和Mibble软件的责任上是否有任何区别

 是否在许可证完成后?

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hideyuki,

    1) 此处提供了我们的示例代码。 以前在论坛上有一些关于Linux和Android驱动程序的问题,因此如果客户有任何疑问,此论坛是一个很好的资源。

    2)我不确定您所说的中间件是什么意思。 您能详细说明吗?

    3)我们向他们提供的资源如果他们有协议或没有协议,则不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,Micah-san。

    非常感谢您的回复。

    关于我的问题2,这取决于Android的软件结构。

    我认为需要内核驱动程序和应用程序之间的胶水。

    中间件就是这样的。

    我想知道TI是否能够为客户提供这种服务?

    或者,使用Immersion输入软件许可证更好?

    此致,

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hideyuki,

    感谢您的详细说明。 遗憾的是,我们只提供驱动程序代码来帮助客户入门,没有任何中间件(或HAL)代码可用。 此文章 提供了Android设备驱动程序示例,但由于它已经使用了几年,因此可能有助于参考,而不是完整的解决方案。  

    客户是否与Immersion签订软件许可协议由他们自行决定。